Product added to cart

Edmund Optics®

知識中心

 由我們 240 多位全球工程師創建且經過驗證的可信任技術資源庫。

Filter
Search Results for: Optical Breadboard Components and Laboratory Tables (41)

Stability of Captured Image and High Durability of Machine Vision Lens (撮像の安定性とマシンビジョンレンズの高耐久化)

現在查看 添加內容至保存

Image Acquisition Optimization (画像取得の最適化)

現在查看 添加內容至保存

Optics for Optical Coherence Tomography (OCT)

WEBINAR: Join us for a demonstration on selecting the proper optical components for your OCT system for non-invasive, high-resolution imaging.

現在查看 添加內容至保存

如何用庫存組件建構光阻隔器?

Many laser applications are prone to specular reflections back into the source, causing overheating and decreased stability and lifetime.

現在查看 添加內容至保存

6 Considerations for Medical Optical Device Development

Master the unique challenges associated with sourcing optical components to produce successful medical devices in this webinar with Edmund Optics experts.

現在查看 添加內容至保存

13 Creative “Hacks” for Rapid Optical Prototyping

Jeremy Govier, Principal Engineer, and Andrew Lynch, Expert Rapid Prototyping Solutionist, discuss 13 creative "hacks" to quickly and efficiently make prototypes of optical systems to address collapsing product lifecycles.

現在查看 添加內容至保存

Innovation Summit November 2022

Mastering Machine Vision Integration

現在查看 添加內容至保存

了解顯微物鏡

想了解更多關於顯微物鏡的知識嗎?了解愛特蒙特光學用於建立顯微物鏡的不同組件、關鍵概念和規格。

現在查看 添加內容至保存

使用無限校正物鏡和管鏡

想要使用無限遠校正物鏡來拍攝影像嗎?您需要一個管透鏡才能做到這一點!了解愛特蒙特光學的原因和工作原理。

現在查看 添加內容至保存

雷射共振腔模式

雷射諧振腔的長度決定了雷射的諧振腔模式,或在腔體內產生駐波的電場分佈。

現在查看 添加內容至保存

了解表面品質規格

光學元件的表面品質取決於其表面的散射,這在雷射光學應用中尤其重要。

現在查看 添加內容至保存

非球面透鏡不規則 度及 Strehl 比

光學系統的 Strehl 比是其實際性能與其衍射極限性能的比較。

現在查看 添加內容至保存

超快高色散反射鏡

Pulse Compression and Dispersion Compensation for Ultrafast Lasers

現在查看 添加內容至保存

Single-Material Aspheric Achromats

Single-Material Aspheric Achromats correct chromatic aberrations with a unique geometry, leading to numerous benefits over conventional achromatic lenses.

現在查看 添加內容至保存

高斯光束計算器

現在查看 添加內容至保存

被動消熱差設計介紹

Athermal optical systems are not prone to temperature changes in an environment. Learn more about the importance of having an athermal design at Edmund Optics.

現在查看 添加內容至保存

光學鍍膜簡介

您是否正在尋找有關光學鍍膜的更多資訊?在愛特蒙特光學了解更多有關光學系統中使用的鍍膜的常見、定制和優點的資訊。

現在查看 添加內容至保存

常用雷射材料

了解最常用的雷射光學材料將有助於輕鬆瀏覽 EO 的多種雷射光學組件選擇。

現在查看 添加內容至保存

光學濾光片的未來

New optical filters are being developed due to the advancements in applications and technologies. Learn more about the future of filters at Edmund Optics.

現在查看 添加內容至保存

同質性及夾雜物及氣泡的散射

光學元件中的夾雜物和氣泡造成的不均勻性和散射會導致性能變差,尤其是在雷射光學應用中。

現在查看 添加內容至保存

調制轉換函數在鏡頭設計中的像差平衡

您是否有多個涉及使用鏡頭的項目?在愛特蒙特光學了解可用於多種用途的不同鏡頭。

現在查看 添加內容至保存

顯微鏡用螢光濾光片

想了解更多關於螢光顯微鏡用螢光濾光片的資訊嗎?在愛特蒙特光學了解更多資訊和庫存光學濾光片。

現在查看 添加內容至保存

快速建立光學產品原型

Quickly Respond to Collapsing Product Lifecycles

現在查看 添加內容至保存

雷射擴束鏡

雷射擴束鏡對於降低功率密度、最小化遠距離光束直徑以及最小化聚焦雷射光斑尺寸至關重要。

現在查看 添加內容至保存

色散

色散是光的相速度或相位延遲對另一個參數(例如波長、傳播模式或偏振)的依賴性。

現在查看 添加內容至保存

高反射率反射鏡適合雷射應用

The industry standard method for quantifying reflectivity does not tell the whole story

現在查看 添加內容至保存

瞭解及指定雷射元件的LIDT

Laser Induced Damage Threshold (LIDT) or Laser Damage Threshold (LDT) are crucial for selecting or specifying laser optics. Learn more at Edmund Optics!

現在查看 添加內容至保存

超精密拋光光學元件

具有超低表面粗糙度的超精密拋光光學元件可最大限度地減少光學系統中的散射,這對於敏感雷射應用至關重要。

現在查看 添加內容至保存

桿式反射鏡

Mounting flat mirrors by their edges in a kinematic mount imparts stress onto the mirror surface. This results in distortion and reduced quality of the reflected wavefront, which is especially noticeable when using high-quality mirrors. Stemmed mirrors, on the other hand, are mounted from a smaller diameter “stem” protruding from the back of the mirror, resulting in significantly reduced stress on the mirror surface, high stability, and cost reduction and can be used as a replacement for a more expensive and complex kinematic mount and a conventional mirror.

現在查看 添加內容至保存

下一代球面透鏡

Traditional spherical lenses are evolving due to the increasing demands of applications. Learn about the future of spherical lenses at Edmund Optics.

現在查看 添加內容至保存
 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin